This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51518:Vout 启动时的 TPS51518 PGOOD 噪声

Guru**** 2559000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827461/tps51518-tps51518-pgood-noise-when-vout-startup

器件型号:TPS51518

大家好、

启动时、我遇到有关 PGOOD 噪声影响的紧急问题。

我尝试将上拉电阻器从4.7K、10k……100k 欧姆更改为上拉电阻器,但问题仍然存在。 这种现象发生在五个项目上。

我还要再次检查布局和原理图、没有发现任何异常。  

请查看下面的波形、您能不能帮助您了解原因是什么?

如果您需要电路板文件和原理图、请告诉我、我可以与您分享。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    您能否提供原理图和电路板文件?

    您可以将文件发送到我的电子邮件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、钱

    我已经将其发送给您、请帮助您进行检查。

    谢谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机支持此问题。  

    我将在这里关闭帖子。