This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由12V 和24V 电池(输入)供电的12V、5A (60W 输出)直流/直流电源设计。

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850208/12v-and-24v-battery-input-powered-12v-5a-60w-output-dc-dc-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:LM25118LM5176

您好!

我希望设计具有以下规格的电源。  

输入:12V 或24V 直流、由电池供电

输出:12V 直流、5A (60W)

请建议正确的器件型号 或设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您提出问题。

    对于此设计、我建议使用降压/升压控制器。 LM25118或 LM5176等器件可很好地用于此设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果一周内没有更新、我们是否可以假设问题已解决?  您始终可以通过添加新帖子来重新打开该主题帖。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi