This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:与 TPS51200 VTT 规范相关的查询

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830706/tps51200-query-related-to-the-tps51200-vtt-specification

器件型号:TPS51200

您好!  

根据数据表第14页、DDR 和 DDR2的 JEDEC VTT 规范(JEDEC 标准:DDR JESD8-9B、2002年5月;DDR2 JESD8-15A、2003年9月)提到为

                     VVTTREF–40mV < VVTT < VVTTREF + 40mV

此限值+/-40mV 是否仍然适用于 DDR4。 请确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    DDR 和 DDR2的 JEDEC VTT 规范不适用于 DDR4。  

    您可能需要查看 DDR4数据表。 不同的 DDR4 DIMM 可能具有不同的 VTT 容差规格。  

    谢谢