This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:有关波形的芯片测试问题

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781613/tps61020-chip-test-problem-about-waveform

器件型号:TPS61020

TPS61020:      图中所示为5V-5.5V,为什么5.5V 输出电压波形在短时间内停滞不前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary:
    抱歉、您可以分享四个信号的标签吗? 我期待您能提供更多详细信息、如输入电压、输出电压、IO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mingqiu
    只有两个信号,红色和绿色线才会标记
    两个信号是 Vin 和 Vout,Vin=5V,Vout=5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高灰:
    您的负载条件是什么?
    最好共享您的原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary:
    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我忘记了这一点