This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:关于光对 DSBGA 封装的影响

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317L-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829915/lm317l-n-about-the-effect-of-light-on-the-dsbga-package

器件型号:LM317L-N
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、!

我的客户遇到了轻度问题。
在 LED 应用中、LM317LITP 用于恒流电路中、如下图所示。




但是、LED 和 LM317位于同一基板上、由于光导板的反射、LED 光会击中 LM317。
因此、LM317将无法正常工作。

 

1.[7.4.3 DSBGA 光敏性]有以下解释。

   "将 LM317L-N DSBGA 封装暴露在明亮的日光下可能导致 VREF 下降。"


  是否有任何有关 VREF 影响的数据?

2.是否有办法防止光导板向 LM317发出光?
  例如、您能不能给我一些关于如何涂在 IC 上以屏蔽光的想法、以及要涂什么材料?


是否有其他产品可以替换为小型封装、如 LM317LITP?


此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    我正在查看此问题、 并将在2个工作日内回复您。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    您描述的问题是此组件包中已知的常见问题。
    我们没有数据描述 Vref 在这些异常条件下会经历的变化幅度。
    我们不建议在 IC 上涂覆涂层或材料、因为这取决于许多因素、例如涂层需要在用户环境条件下工作。

    我需要多一个工作日来研究另一个可用于替代 LM317的小型封装的问题。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    感谢您的回答。
    我期待您提供备选产品的答案。

    谢谢、此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    如果您需要线性稳压器具有浮动接地、那么我们在这种小型封装尺寸中没有任何其他选项。
    如果您不需要浮动接地、请回复并告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    非常感谢您的支持。
    我将询问客户您的问题。 我会在客户回复后立即通知您。

    此致、
    Toshi