请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 尊敬的 Jack:
我还尝试使用 FTDI 对 LP5569 SRAM 进行编程,但无法完成。
我遵循了 与 MPS432示例代码相同的模式和加载 SRAM 函数、但我 无法写入 SRAM、没有 LED 亮起。
您是否按照任何文档或示例代码使用 FTDI 对 SRAM 进行编程?
如果是,您可以分享 吗?
-Srini
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.