This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569使用 FTDI 对 SRAM 进行编程

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779934/lp5569-lp5569-program-sram-using-ftdi

器件型号:LP5569

尊敬的 Jack:

我还尝试使用 FTDI 对 LP5569 SRAM 进行编程,但无法完成。

我遵循了 与 MPS432示例代码相同的模式和加载 SRAM 函数、但我 无法写入 SRAM、没有 LED 亮起。

您是否按照任何文档或示例代码使用 FTDI 对 SRAM 进行编程?

如果是,您可以分享 吗?

-Srini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Srini、

    如果您可以发送 I2C 命令、这是可以的。

    让我们首先检查是否可以在没有 SRAM 的情况下点亮 LED?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    是的、我们能够使用直接控制在没有 SRAM 的情况下点亮 LED。

    谢谢、

    Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Srini、

    然后、我认为您需要将数据阵列发送到 SRAM。

    从参考代码中可以看到,如果要将 table_32发送到芯片,则需要将16*32字节的数据从50h 发送到6Fh。

    请参阅代码中的 load_sam()函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Srini、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    感谢您的支持。

    如何在 不进行电源复位的情况下擦除或覆盖 SRAM?

    谢谢、

    Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Srini、

    您需要发送新数据以覆盖它。

    如果不使用引擎、您只能禁用它。