主题中讨论的其他器件:TPS65131
您好:
我计划在设计中使用 TPS65131TRGERQ1器件、当然会遵循评估模块的建议设计和其他建议。 输出将为+12V /-12V、由3.6V/17Ah 锂电池驱动。
电源将连接到的负载距离电源所在的外壳约18英寸。 考虑到这一点、我是否需要进行任何设计来帮助确保电源的稳定性? 我希望两侧的最大电流都大约为125mA。 我会做一些典型的事情、例如使用双绞线布线。 如果 ESR 适合该设计、附加电容是否会有任何好处?
感谢您对此提供的任何反馈。
Gary