This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131 -负载距离和稳定

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851427/tps65131-q1-tps65131---load-distance-and-stabilization

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

您好:

我计划在设计中使用 TPS65131TRGERQ1器件、当然会遵循评估模块的建议设计和其他建议。 输出将为+12V /-12V、由3.6V/17Ah 锂电池驱动。

电源将连接到的负载距离电源所在的外壳约18英寸。 考虑到这一点、我是否需要进行任何设计来帮助确保电源的稳定性? 我希望两侧的最大电流都大约为125mA。 我会做一些典型的事情、例如使用双绞线布线。 如果 ESR 适合该设计、附加电容是否会有任何好处?

感谢您对此提供的任何反馈。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    让我联系该部件的专家。 您可以在10/30/19之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将关注您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我建议在接线的负载侧安装大容量电容、以便任何快速负载电流变化都可以由负载侧的本地大容量电容提供。 除了典型应用原理图中已经推荐的电容器外、我还建议在接线的 TPS65131侧为22uF 电容器留出空间、并使其在电路板上保持未组装状态。 如果您在电路板的初始启动过程中遇到任何稳定性问题、则可以尝试安装此未组装的电容器。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的建议,我已经计划好了。 只需再次检查、因为如果负载被移除太远、某些降压/升压器件可能会不稳定、这也是我第一次使用此器件。 很高兴知道一些额外的存储可以缓解任何问题。

    感谢您的观看。