This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关电源多路复用设计的查询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829916/tps2121-query-regarding-design-for-power-muxing

器件型号:TPS2121

尊敬的先生:

我们将使用 TPS2121电源多路复用器 IC 进行电源开关。
随附原理图。

e2e.ti.com/.../TPS2121-Design.pdf

我们的系统是电池供电系统。
电池电压=(4节 AA 电池)= 6V

系统通常使用电池运行。
但是、如果电池电量不足或电池被移除、那么系统应该在5V USB 电源上运行。

如果电池运行状况良好且已施加 USB 电源、则
系统应使用 USB 电源运行以延长电池寿命。

我们的第一个优先电源是 USB 电源。

设计细节如下。
第一优先级电源= 5V USB 电源= IN1
第二优先级电源= 6V 电池= IN2
两个电源的过压保护=禁用

我对该设计的问题如下所示。

1) 1)在系统上电期间、如果不存在 IN1电源(未应用 USB 电源)、
系统将直接从 IN2电源(电池)启动、或者
必须先从 IN1启动系统、然后才能切换到 IN2。

2) 2)我已清除状态引脚(ST)功能。
但我不清楚状态引脚(ST)输出电压规格。
是否已断开此引脚? 因此、我需要应用上拉电阻器。

它提供高电平或低电平逻辑输出、就像简单的 GPIO 一样。
如果是、那么逻辑高电平下的输出电压将是多少? 是5V 还是3.3V?

3) 3)为了节省功耗、我可以应用的电阻器(R1和 R2)的最大值是多少?
(即1M 和1M 范围)、(100K 和100K 范围)、(10K 和10K 范围))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.该器件不需要 IN1就可以工作。 如果 IN1不存在并且 IN2有效、那么 IN2将被传递到输出。

    ST 引脚为开漏、因此您需要一个上拉电阻器来达到适合您的值。 此引脚的额定电压可上拉至5V、因此3.3V 不会出现问题。  

    3. TI 建议在 ST 引脚上使用6k 至20k 的上拉电阻。

    我看了一下您的原理图。 通过将 OV 引脚接地、您将不会获得过压保护。 我希望这对您的应用来说是可以的。 通过将 CP2接地、只要 IN1有效、器件将始终优先考虑 IN1。 当 PR1>Vref 时将发生切换、因此我计算出在斜升期间 IN1约为2.7V 时将发生切换至 IN1。 请检查您的应用是否可接受。 您的电流限制通常约为1.5A、我认为这是正确的。

    最后、我注意到您没有输入或输出电容。 这取决于应用、但输出电容可帮助在切换期间实现输出电压稳定、输入电容可在浪涌电流期间保护您的电源。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyash、

    感谢您的指导。

    这解决了我的疑问。

    我没有其他问题。

    此致、

    Jigar