请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54625 你(们)好
我对 TPS54625有疑问。
在电气特性中、当 L=1.5uH 时、电流限制阈值被写入7.2A (最小值)、8.2A (典型值)和9.5A (最大值)。
如果我更改电感器值、它的灵敏度会如何变化?
还是有数据或计算方法改变电感器值?
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.