This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:9-36V 输入、12V 输出、当输入低于12V 时、器件如何工作?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830725/lm76003-q1-9-36v-input-12v-output-when-the-input-is-lower-than-12v-how-does-the-device-work

器件型号:LM76003-Q1

尊敬的团队:

输入电压为9V-36V、标称电压为24V。 预期输出为12V。 当输入低于12V 时、据我了解、高侧 MOSFET 将始终导通、对吧? 此时、占空比将保持最大值、输出将略小于输入、对吧? 这样做是否有风险?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的,当输入低于输出设置时,占空比将变为其最大值,频率将下降,以使该最大占空比非常高。 所有安全特性保持激活、一旦输入上升、此部件将恢复正常调节。 在此模式下操作器件时、需要考虑两个因素:

    1. 由于占空比处于其最大值、因此负载瞬态性能较差–就好像没有芯片、只有电感器。

    2. 如果输入电压突然上升、除非此上升速度足够快、使器件处于电流限制状态、否则输出将跟随。 由于在输出电压上升时存在大电流、因此一旦器件开始调节、就会出现过冲。 该瞬态看起来像是从接近电流限制到输出端直流负载的负载阶跃。

    此致、Robert