This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3898:高电压部件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3898, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830794/tps3898-high-voltage-part

器件型号:TPS3898
主题中讨论的其他器件: TPS3840

您好!

TPS3898的最大额定电压为7V 是否有一个具有低电平有效使能端和低电平有效输出且额定电压至少为10V 或更高的等效器件? 如果部件也具有可调的输入延迟、那将非常好。

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    我们的产品系列中有很多宽输入电压器件、但不一定具有使能功能。 我建议您查看我们 的电压监控器(复位 IC)快速参考指南 、因为该指南应指导您找到理想的解决方案。

    此外、我们的 TPS3840是适用于具有超低 IQ 和手动复位功能的宽输入电压器件的出色解决方案。 虽然它没有使能功能、但可以在外部进行配置。

    谢谢、

    Abhinav。