您好!
我们相信我们使用 TLC5917会看到总线争用问题。 通过测试、我们能够确定 TLC5917会导致 SPI 总线争用并阻止 DRV9 MCU 通过 SPI 从 CP2400读回数据。 当我对信号进行示波时,可以看到 CP2400正在尝试传输数据,但它无法将 MISO 线路完全上拉至3.3V 或下拉至接地,因此我读回0xFF 或0x00。
如果我们从电路板上移除 IC、此问题就会消失。 如果我们仅禁用 TLC5917的所有软件控制、我们仍然会遇到总线争用问题。
随附的示波器捕获显示了问题。 有此问题的 SPI 事务是波形中的最后一个事务(黄色= MOSI、蓝色= CP2400的 CS、绿色= MISO、粉色= SCLK)。
您以前是否遇到过这样的问题? 非常感谢您的帮助、Keith