请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 你好
门铃应用、5000mAh 锂电池、您是否推荐使用任何低成本电量监测计 IC?
竞争对手是 Cellwise CW2015、其正常模式功耗为15uA、睡眠模式为1uA;最大 SOC 误差为3%。
我首先推广 BQ27426、但它是正常模式50uA、睡眠模式9uA。需要外部电阻器、 似乎没有优势。
您是否要引入成本更高的性能部件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.