This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电量监测计选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830661/bq27426-fuel-gauge-selecting

器件型号:BQ27426

你好

门铃应用、5000mAh 锂电池、您是否推荐使用任何低成本电量监测计 IC?

竞争对手是 Cellwise CW2015、其正常模式功耗为15uA、睡眠模式为1uA;最大 SOC 误差为3%。

 我首先推广 BQ27426、但它是正常模式50uA、睡眠模式9uA。需要外部电阻器、 似乎没有优势。

您是否要引入成本更高的性能部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    他们可以考虑 bq27621。 无感应电阻器、电流消耗低于 bq27426

    谢谢

    Onyx