This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:将 UCD3138A 与 LMG5200配合使用

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, UCD3138A, UCD3138OL64EVM-031, UCD3138ACCEVM149, UCD3138CC64EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779137/ucd3138accevm149-using-ucd3138a-with-lmg5200

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件:LMG5200UCD3138AUCD3138OL64EVM-031UCD3138CC64EVM-030

您好!

我有一位客户为他们的 ASIC 开发54V 至0.9V POL 模块。  我们的 GaN 团队先前建议我们的客户将 UCD3138A 与 LMG5200配合使用。  由于 EVM 有多种版本、他想知道哪种版本最适合使用。  请参阅以下说明:

“通过查看 UCD3138A 评估板,我似乎需要对 UCD3138ACCEVM149进行说明,但这一个没有任何额外的信息,而所有其他的内容都看起来像正确的 TI 部件页(例如技术文档、图片等)。  另一种可能是 UCD3138CC64EVM-030,它似乎不是单独销售的。  但它看起来像是设计用于连接另一个板、我们将用 LMG5200 EVM 替换它、我确信它会预先编程为不适用于我们的程序、但我可以覆盖它。  最后选择 UCD3138OL64EVM-031 (或可能的48引脚版本)。  这是非常通用的,但我不确定我是否能够从它获得足够高质量的信号来驱动 LMG5200,因为它似乎会将所有输出发送到接头,而且它似乎主要用于在没有输出相位的情况下进行评估。”

以下是客户仅供参考的要求:

  1. 54V 标称输入(可能略高或略低)
  2. 0.75V 时的总输出电流为400A
  3. 非常低的外形和窄的占用空间、但深度不受限制
  4. 高频率(为了获得极低的厚度、我们需要电感器具有~100nH 或更低)、需要最低1MHz、但最好是2MHz

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、我们之所以使用控制卡、例如 UCD3138CC64EVM-030、是因为我们想将一个 EVM 与所有不同的 UCD 系列成员一起使用。 您可以出于相同的原因使用它、但在主板上只需布局 UCD 封装和支持似乎更容易。 LMG5200也是如此。 除非您试图仅仅想弄平极低功耗的概念验证、否则连接控制卡和 LMG5200 EVM 至可在1或2 MHz 下切换400安培的电源板似乎是一个危险的提议。 对于所有这些非常快的边沿、您将需要非常仔细的布局和滤波。 此外、UCD 控制卡设计为与主板成直角安装、因此不会为您提供低厚度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    您是否能够得出特定 EVM 或参考设计的结论?

    谢谢、
    Sanatan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此操作、因为没有响应。 此外、我们还建议将 UCD 硬件添加到电源的电路板的其余部分