This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64:ucd3138A64的接口时钟频率

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138128A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784280/ccs-ucd3138a64-interface-clocking-frequency-of-ucd3138a64

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件: UCD3138128A

工具/软件:Code Composer Studio

ucd3138A64的接口时钟频率是多少? 我需要它来实现计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shoeb、

    它是10MHz。


    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 Sean 是指 UCD3138128A 上的外部时钟晶体频率、该频率可驱动实时和日期计时器。  。

    如果您使用的是16或24位计时器、则标称频率为15.625MHz。