This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1454A:双升压应用

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1454A, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784170/tl1454a-dual-boost-application

器件型号:TL1454A
主题中讨论的其他器件: LM5155

你(们)好

我的客户应用了 TL1454A 并根据以下规格对其进行了配置。
输入:7.4 ~ 8.4V
输出1:24V
输出2:5V

在新版本的电路配置中、您需要将输出2配置为12V 的升压类型。
在 TL1454A 数据表中、output2配置为降压。
您是否有任何推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    感谢您考虑使用 TL1454A。 抱歉、output2配置为驱动采用降压配置的高侧 PFET。 如果要将其用于升压、则需要将 output2逻辑反相作为低侧 FET 的 PWM 信号、并且需要使用外部驱动器来驱动 MOSFET。

    我建议您使用 LM5155等单独的升压控制器来实现升压功能。 LM5155是我们最新的升压器件。 请访问 TI.com。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi