This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:保护 FET 驱动电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852065/bq28z610-protection-fet-drive-voltage

器件型号:BQ28Z610

我正在进行1s 设计并在 BMS 中进行配置、FET 启用并显示为有效、但 CHG 和 DSG 引脚上没有预期的8V 栅极驱动电压。 我看到这些器件的电压介于1V 至2V 之间、并且没有使 FET 导通。 您是否看到此原理图实现存在任何错误?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    您的原理图有一些问题。

    该芯片应以 BAT-而不是电池组-上的接地端为基准。 请查看 EVM 用户指南参考原理图。

    R32应为10欧姆

    Thnaks

    Onyx