This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:误差放大器带宽

Guru**** 2501965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784438/lm27403-error-amplifier-bandwidth

器件型号:LM27403

团队、

查看 LM27403的带宽限制,并在数据表中看到增益带宽积没有直接列出。 相反、它似乎被称为开环带宽(请参阅下面的数据表片段)。 我是否要将其理解为增益带宽积为~1.9GHz? 这对我来说,最初是非常不现实的。 您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    LM27403的增益带宽积约为10MHz。 我们不对此进行测试、因此没有保证数字。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这是单位增益带宽、因此增益带宽积为6、000、000 (6、000、000 * 1 = 6、000、000、600、000 * 10 = 6、000、000等)。  随着频率的降低、增益增加20dB/十倍频、直到在~1.897kHz 时达到70dB 的最大增益。