This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM:什么是 LM5175EVM 的 D1和 D2

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783534/lm5175evm-what-are-d1-d2-for-lm5175evm

器件型号:LM5175EVM
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的先生:

我对随附的 LM5175EVM 有一些疑问。

1、为什么要将 D1、D2用于参考设计。 您能否在下图中解释 D1、D2的用法。

我想它看起来是续流二极管。

2.是否可以移除 D1、D2、有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:

    请告诉您、我们正在审查此内容、并将在两天内回复您。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dexter:

    感谢您在应用中考虑使用 LM5176。 正确的是 D1和 D2是"续流"二极管。 它们用于旁路通常较慢、正向压降较高且 Qrr 较大的 MOSFET 体二极管。

    一个开关桥臂上的高侧和低侧 FET 必须具有死区时间、否则将有一条直接短接地路径。 在死区时间内、电感器电流必须继续流动。 添加一个小型肖特基二极管有助于防止在死区时间内使用体二极管、从而提高效率、并减少因体二极管的 Qrr 而可能产生的振铃。

    在实际应用中、这些外部二极管很好、但不一定必须具有。 您可以选择不使用它们。 我的建议是、保留 PCB 上的位置、然后您可以根据需要使用备份选项。 否则、您将必须重做 PCB。

    谢谢、
    Youhao