This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210无法升压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783350/tps40210-tps40210-cannot-boost

器件型号:TPS40210

你(们)好,先生

我们 将 TPS40210 设计 用于输入电压:12V、输出电压: 24V/6A          ,TI Webench 的建议电路、然而、当负载超过1A 时、TPS40210将不会升压、我们将 ISNS 电阻短接至 GND 仍然无效,SCH 如下面所示 请 帮助 检查 它 并给出解决此问题的建议、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我们将对此进行审核、并将在两天内回复您。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    除了 ISNS 引脚上缺少电容器外、我在原理图中找不到明显的问题。 是的、您提到了您短接感应电阻器、但它不清楚您是如何短接感应电阻器的。

    请添加一个100pF 电容以输出 ISNS 和 GND、并将电容靠近 IC 放置。 您描述的现象是 OCP 跳闸问题。

    请重试并查看是否有任何改进。 如果没有、请拍摄一些示波器图片、供我们查看:Q2的 VDS 和 ISNS 引脚电压。

    谢谢、
    Youhao