This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:MIL-spec 版本

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675, TPS57140-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851980/lm2675-mil-spec-version

器件型号:LM2675
主题中讨论的其他器件: TPS57140-EP

您好!

我想知道是否有人知道 LM2675电压稳压器的 mi-spec 版本、3.3V 和5V 版本。 它将在未来的 CubeSat 上运行、因此我希望能够获得一些有关具有相同功能或引脚的器件的信息、这些器件在发布后仍然能够正常运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们没有任何军用或航天类产品。 我们确实拥有适用于恶劣环境的高可靠性器件和增强材料集。 这些由国防后勤局供应商项目图(VID)控制。  

    TPS57140-EP 是与 LM2675功能相似的最接近器件。