在上面的电路中、两个电源(IN1和 IN2)为5V、输出为5V。
有一个正常的源是直流降压(IN2)、当 IN2消失时、电池(IN1)将接管。
我在实验室中进行了测试、我看到了各种结果。 我可以取出任一电源、然后在恢复 该电源时、我看到三个结果中的一个;1)正常运行、2)器 件将重新启动(暂时断电)、以及3)永无休止的振荡(输出在上升和下降时)。 当电路发生振荡时、恢复操作将移除两个电压源并重新开始。
查找有关下一步操作的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在上面的电路中、两个电源(IN1和 IN2)为5V、输出为5V。
有一个正常的源是直流降压(IN2)、当 IN2消失时、电池(IN1)将接管。
我在实验室中进行了测试、我看到了各种结果。 我可以取出任一电源、然后在恢复 该电源时、我看到三个结果中的一个;1)正常运行、2)器 件将重新启动(暂时断电)、以及3)永无休止的振荡(输出在上升和下降时)。 当电路发生振荡时、恢复操作将移除两个电压源并重新开始。
查找有关下一步操作的帮助
您好 Ken、
我注意到您的 SS 电容器相当大。 这将增加器件的输入稳定时间和软启动上升时间。
当输入从无效状态变为有效时、如果要使用该通道、器件将进入软启动状态。 稳定时间后跟软启动上升时间、两者都与 SS 电容器的大小成正比。 请参阅 TPS2121数据表上的图9、了解相关图片。 这仅供您参考、这可能是您在开启期间未看到"快速切换"的原因。
我认为您的主要问题是振荡。 这可能是因为当输入被加载时、它会降低其电压、从而导致通道重复来回翻转。 我注意到您不使用 ST 引脚。 ST 不仅是一个有用的通道指示器、还可用于实现滞后、从而帮助解决该振荡。
我建议您查看此 TI 设计并修改您的设计以添加迟滞: http://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf
另一个建议是主电源应位于 IN1上、而备用电源应位于 IN2上。 这使得添加迟滞更易于设计。