This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:电容器和电感器选择

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782026/bq24297-capacitor-and-inductor-selections

器件型号:BQ24297

关于所需电容器和电感器的值、是否有一系列值和/或公式可用于计算该器件的值?

具体而言:

  1.  自举电容器(SW 至 BTST)是否可以是0.047uF 以外的任何值?  喜欢1uF?
  2. REGN 电容器(REGN 至模拟 GND)的电容值是否可以不为4.7uF?  喜欢10uF?
  3. VBUS 电容器是否可以大于1uF? 喜欢10uF?
  4. 如果根据 数据表中的10.2.2.1电感器选择和10.2.2.3下的以下摘录正确调整电感器的大小、电感器是否可以是4.7 μ H?

充电器器件具有内部环路补偿器。 为了获得良好的环路稳定性、的谐振频率
输出电感器和输出电容器的设计频率应介于15kHz 和36kHz 之间。 首选陶瓷电容器
电容器额定值为6V 或更高、X7R 或 X5R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器器件具有 III 类补偿网络、允许在转换器的输出端使用陶瓷电容器。 输出电感器和输出电容器的选择受到限制以确保良好的系统稳定性:输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计在15kHz 和36kHz 之间。

    固定0.047uF
    2.固定4.7 μ F。
    3.是的。
    4.不推荐

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能评论一下 bq24297EVM 中使用的2.2uH 电感器的选择吗?
    此外、您能否评论压摆率电阻器 R1? 是否有用于设置压摆率的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件发布时、电感器的电感器很受欢迎。

    不需要 BTST 电阻器(R1)。 它可能有助于在需要时改善 EMI。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。