This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:少于16节电池

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828432/bq76pl455a-less-than-16-cells

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536A

您好!

数据表提到、如果使用的电池少于16节、则应省略未使用的通道输入级、并应将器件引脚短接。 如果我们将未使用的电池输入短接至电池输入插座上的电池组顶部、会出现什么情况? BQ76PL536A 是可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozcetin、

    转到 Pl455A-Q1数据表的图25。 它们通过背对背二极管连接到堆叠顶部。

    PL536A-Q1和 Pl455A-Q1的概念相同、只是 Pl455A 在 Vcell 16和 TOP 之间具有背靠背二极管。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这就是我要重点介绍的内容。 在同一图中、VSENSE13至 VSENSE16引脚在器件引脚处短路。 如果每个 VSENSE 引脚都有自己的100欧姆电阻器和1uF 电容器、并且我们将滤波器输入短路、该怎么办? 它的工作方式是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议按照图25中所述的数据表连接未使用的电池。 虽然如果您使用系统中的滤波器测试这种情况可能会起作用、但我们不建议这样做、因为现在您将拥有在瞬态和其他事件期间可能会干扰的组件。

    此致、

    Leslie