请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 大家好、
我收到了有关充电电流设置和充电电压设置的问题。
1.如果客户希望将充电电流设置为1024mA,则需要将电阻器设置为0010000。
之后、如果客户希望在1024mA 中添加128mA 以获得1152mA、是否需要将电阻器设置为0010010 (1024mA+128mA)?
或者是否只需设置0000010 (128mA)并将其添加到之前的1024mA 中?
2.与#1相同的问题。
当客户最初将充电电压设置为8192mV (01000000000)时、如果他们想要在8192mV 上增加32mV、是否需要设置01000000010? 或者、它们只需要设置32mV (00000000010)、并且添加了先前的8192mV?
此致、
山口