This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:新型 PCB CAN#39;t ACCESS 电池。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828175/bq28z610-new-pcb-can-t-access-battery

器件型号:BQ28Z610

我有一个与处理器、RAM 等类似的主板 PCB、并且我集成了 BQ28Z610来监控连接到主板的2节串联锂电池。  我希望 BQ28Z610能够让电池电压通过 NFET 并让新电路板上电。  然而、这个部件阻断了电池电压、因此电路板不能加电以与具有 I2C 总线的芯片通信。  经典的鸡肉和鸡蛋问题   我必须短接 NFET 以允许电池电压进入稳压器、以便开始调试电路板的其余部分。  我已经基本完成了电路板调试、现在想让电量监测计芯片正常工作。  我是否遗漏了明显的东西?  在允许电池访问之前、似乎芯片希望通过 I2C 端口打开/编程、但我必须先为电路板加电、然后才能使用 I2C 端口。  我是否应该改用另一个器件?  

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    监测计在发现电池组电压(充电器连接)时从关断状态唤醒。 一旦检测到 PACK 电压、如果您之前发送了 FET_ENABLE 命令、FET 将关闭。 您似乎是独立于电池使用电量监测计、这是可以的、但实际上、该电量监测计是设计为与电池组集成、然后智能电池组将连接到系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统确实具有来自充电器的电池组电压、但电量监测计芯片不允许任何电流流过 NFET。  我从未写过此器件、因为它是全新的构建板。  由于首次启动序列中缺少数据表、当将全新的电量监测计连接到电池时、应发生什么情况?  是否应该没有电池组电压来模拟从设备上拆下的电池组、然后我应该连接充电器来提供电池组电压?  我相信我已经尝试过这种情况、电量监测计芯片不会打开 FET。  此芯片是否假设您的产品由其他方式供电、即使电量监测计保持 FET 关闭、也可以与 I2C 通信?   例如、如果我在 FET 周围短路以允许设备开启、则与电量监测计通信 I2C、以便可能进行 SHA 授权等、 那么电量监测计是否会开始工作?

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您需要提供电池组侧电压来唤醒电量监测计。 如果您的监测计的 FET 尚未启用、请在发送 FET 启用命令之前保持电池组侧电压处于打开状态。 启用 FET 后、即使电池组电压降至0、监测计也将保持开启状态、直到发送关断命令或电池电压降至关断电压以下。