This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:外部斜坡补偿。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781898/tps40210-external-slop-compensation

器件型号:TPS40210

大家好、团队、

我的客户使用 TPS40210作为升压转换器、因为最大输入电压将达到72V、所以 VDD 引脚不能连接到 VIN、而是连接到外部12V 电源。

1.对于 RC 引脚1、它们是否可以在 RC 引脚1和 VIN 72Vmax 之间连接 R? (RC 引脚1绝对最大电压只有10V)。 有任何风险?

2.如果项目1的答案为否、他们是否可以使用外部斜率补偿电路作为随附的原理图? 他们在上面添加电路后、PWM 脉冲看起来不稳定、您能不能说出原因? 如何解决此问题?

谢谢、

Martin

e2e.ti.com/.../TPS40210-external-slope-compensation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您在此处发布问题。 答案如下:
    (1)是的、它们可以在 RC 引脚和输入线路之间连接 R。 为安全起见、您可以考虑在 RC 和 GND 引脚上添加9V 齐纳二极管、以便在电容器无法打开时保护引脚。

    (2)外部斜率补偿电路的概念似乎起作用。 但是、它们应该对电路进行调优。 它们可以测量 C160电压波形吗? 它们可能没有注入足够的斜率。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    这是否解决了? 如果几天后没有活动、我们需要关闭。 您始终可以通过执行新的帖子来重新打开它。

    谢谢、
    Youhao