请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87564-Q1 主题中讨论的其他器件: LP8733、 LP87563-Q1
您好!
我们有一个新设计、使用来自模拟的 ADP5052为 Spartan-7器件(XC7S6)供电。 该器件需要外部序列发生器和一些逻辑来重建电源正常信号。
我在寻找 LQ87564-Q1器件来替代 AD 芯片、在我看来、这似乎是一个完美的选择、因为:
- 我们将避免使用外部 sesquencer
- 我们将避免使用额外的逻辑来获取电源正常信息。
- 我们将避免使用外部开关 MOSFET
从而实现更具成本效益的解决方案...
我们有一个外部 ARM 器件来控制 FPGA 的加电/断电、因此我们能够通过 I2C 控制芯片。
我的问题很简单:您是否建议使用 LP87564-Q1为 FPGA 设备供电? 没有可预见的缺点?
设计适用于铁路行业、应该持续多年...
感谢您的反馈。
此致。