This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069-1

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851892/lm5069-lm5069-1

器件型号:LM5069

我使用的是 LM5069-1。 即使在欠压或过压情况下、也需要锁定(锁存) LM5069-1、而不仅仅是过流情况下。 是​​使用电源正常信号来驱动附加锁存器(74LVC1G175)并将其连接到 MOSFET 的栅极的想法、与关断控制的方法相同(图26和数据表)。好的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davorin、

    是的、它应该起作用。  

    请通过快速仿真进行验证。 可从 http://www.ti.com/product/LM5069/toolssoftware 获取 LM5069文件

    您能否告诉我需要闭锁的 UV、OV 故障原因? 什么是终端系统?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 LM5069-1的多个电路已在我所在的公司进行测试。 
    在测试过程中、电源进入电流限制模式、电压略低于 UV、输出电压脉冲。
    为了避免这种情况、他们建议 LM5069-1进入闭锁状态。
    该器件具有三个用于系统电压24V、22-36V、48V - 56V 的 LM5069,用于步进电机驱动器和无刷电机。
    我为 LM5069使用 Excel 电子表格。
    顺便说一下、为什么无法使用 Webench 进行设计?

    此致

    Davorin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davorin、

    感谢您提供更多信息。

    我们没有针对这些器件的 Webench 支持。

    BR、Rakesh