请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 我查看的是 LP5562数据表、我想知道是否需要添加与 LED 串联的限流电阻器。 如果没有串联电阻器、我是否应该担心 LED 驱动器中的功率耗散过大?
LED 引脚上所需的典型电压余量是多少?
是否建议让未使用的 LED 引脚断开连接或连接到 GND?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sara、
Q1:我很好奇是否需要添加与 LED 串联的限流电阻器。 如果没有串联电阻器、我是否应该担心 LED 驱动器中的功率耗散过大?
无需添加限流电阻器。 电流由电流阱控制。 与 LED 串联的电阻器将产生额外的功率损耗。
Q2:LED 引脚上需要的典型电压余量是多少?
请参阅数据表第5页中的饱和电压和数据表第9页中的图10。
Q3:是否建议让未使用的 LED 引脚断开连接或连接到 GND?
请参阅以下主题。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/698001?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5562