This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887电压检测错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887EVM, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851871/bq25887-bq25887-voltage-detection-error

器件型号:BQ25887

BQ25887具有16位 ADC、但当我测试 BQ25887EVM 板时、电压误差为18mV。

如下所示。

BQ25887检测

是否有任何方法来校准此电压?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滑板、

    集成 ADC 直接在引脚上测量该电压。 我从您的照片中看到您在 EVM 的螺钉端子处进行测量。 这不是一个好的做法、因为 IC 和端子之间的走线电阻存在一个小的压降。

    请重新进行电压测量、使其尽可能靠近 IC、如果您仍发现不准确、请告诉我。

    谢谢、

    Ricardo