This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28z610

Guru**** 2580945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784397/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

我有一个2S1P 设计

每个电池容量为5000mAh @ 3.2伏  

设计容量 mAh

设计容量 CWH

设计电压 mV

数学:5000mAh*6400mV=3200Wh

请确认  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 确保 CWH 的设计能级设置为"10"。