请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的所有人
BQ78350-R1器件是否具有2.02固件版本? 或其他版本?
您能否与我分享2.02固件版本与0.00版本之间的区别? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
BQ78350-R1器件是否具有2.02固件版本? 或其他版本?
您能否与我分享2.02固件版本与0.00版本之间的区别? 非常感谢。
你好、
BQ78350-R1附带固件版本1.03。 TI.com 上的产品文件夹中有1.04版可供下载、可使用 BQStudio 中的"Firmware"选项卡将其编程到器件中。 我建议更新到最新固件。
还有适用于 BQ78350-R2的固件。 最新版本为2.02版。 这也可以编程到 BQ78350-R1器件上。 R2具有额外的有用功能、例如电流调节和 JEITA 充电控制。
此致、
Matt