This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何器件输出斜坡时间为50us?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850950/is-there-any-device-output-ramp-time-is-50us

主题中讨论的其他器件:TPS62097

您好!

出于某些原因、我查找具有5V 输入电压、1.1V 2A 输出、50uS+/-20%斜坡时间的直流/直流转换器。 我认为这个斜坡时间太短了、但您是否会告诉我是否有直流/直流转换器来满足这个斜坡时间?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    斜坡时间意味着什么? 您是否提到了有效的 TSS (不会最终延迟控制逻辑)? 您能否提供有关您的应用的更多信息、以及您是否已经了解过某些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfonso - San、

    很抱歉,我的问题不清楚。 不考虑逻辑延迟。 当禁用以启用时、Vout 电压会增加。 斜坡时间为0V (0%) 至1.1V (100%)时间。

    TPS62097在 SS 引脚断开时、我们看到了160us 斜坡时间。 50uS 比该值快、因此我认为它取决于输出电容值。 我认为这个斜坡时间很难满足、但如果有器件可以满足这个斜坡时间、请告诉我。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有任何器件满足此要求。 您可以通过私人邮件联系我:a-furio@ti.com 吗?

    我将关闭此帖子、因为我们将通过电子邮件继续。