This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:负载连接时输出异常

Guru**** 2562050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830300/bq77915-output-abnormal-with-load-connected

器件型号:BQ77915

尊敬的:

我们的客户采用 BQ77915进行设计、4节电池、原理图如下所示、如果出现任何问题、请帮助查看:

现在、我们有两个问题需要帮助解决:

1、4节电池、每个电压为3.7V、总电压约为15V、但在未连接负载的情况下、输出约为10V、

2.如果负载已连接、输出压降为约0.8V

请提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laisan、

    我已经查看了您的原理图并提出了一些建议:

    1. 由于您不使用外部电池平衡 FET、因此 Rin 值应为33欧姆、而不是1k。
    2. 对于4S 配置、CCFG 应该被拉至高电平、似乎您已将其连接到 AVDD 和接地。 仔细检查该引脚上的值。
    3. R47需要移除。 对于此配置、VC5不应连接到 VC3。
    4. 您能否解释为什么在 SRP 和 SRN 引脚上添加了额外的电容器和电阻器? 我认为不需要这些资源。
    5. CBI 引脚需要一个10k Ω 下拉电阻器。
    6. RTS_PU (原理图中的 R50)应为10k、而不是100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    客户检查项目6并将 R50更改为10K、并且工作正常。

    请帮助解释原因?

    客户将修改您的其余建议并再次检查、

    谢谢。

    b/r

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Laisan、

    我很高兴能帮您解决问题!

    RTS_PU 是一个上拉电阻器、用于确定温度保护阈值。 数据表的第10.1.1.5节描述了此行为。 更改此电阻器值将影响其他故障功能、例如 OTD、UTC 和 UTD。 我无法肯定发生了什么、但器件可能处于某种错误故障状态。