This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2946:BQ294624 -温度限制行为

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2946
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782772/bq2946-bq294624---temperature-limit-behaviour

器件型号:BQ2946

您好!

我们必须检查过压检测器 BQ294624是否会导致过热问题。

数据表显示了+110°C 和+85°C 的限制。  

我们预计它的工作温度最高可达+110°C

我们有一个正在运行的系列产品。

如果限值为+85°C、这可能是一个问题。

正确的工作温度是多少?如果达到+105°C、会发生什么情况?  

此致

Martin Hermann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    bq2946电气特性表显示了最高110C 的温度以及在高达110C 的不同温度下的特性。
    随附的封装附录显示了85C。
    感谢我们注意到这种差异,我们将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你有更新吗? 时间在运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    所有迹象表明、封装附录中的温度范围缩小是编辑性错误、但我无法判断何时或是否会对其进行更正。