This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:仅使用一个 VDD 的 TPS65296

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851835/tps65296-using-tps65296-with-only-one-vdd

器件型号:TPS65296

您好!

TPS65296具有两个 VDD:VDD1和 VDD2、因为我的客户只要求 VDD2提供电源。 我们想知道如何处理 VDD1?

1)我们是否可以悬空 PIN-SW_VDD1?

2)我们是否可以将 PIN-VDD1SNS 连接到1.8V、因为我们更喜欢将 PGOOD 连接到单端 VDD2;

3)还是可以连接 PIN-VDD1SNS 和 PIN-VDD2SNS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD1-SW1可以悬空、但必须向 VDD1 SENSE 添加1.8V 或略高于1.8V、并首先为其加电以防止发生 UV。 由于 VDD1和 VDD2中的一个发生错误、这两个都将关断。

    裕昌