This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM22672:工作电压高于5.0V

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851688/webench-tools-lm22672-operation-above-5-0v

器件型号:LM22672

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

我正在设计新的原型、需要从12V 生成6V 电源。 我选择 了 LM22672、因为它在我的分配器中很常见、并且可以调节开关频率。 数据表:

但是,在使用 webench 设计工具时,电压高于5V 是不可接受的:  

不应使用此芯片生成5V 以上电压的原因是什么? 如果没有,你们有一个替代办法? 我需要6V (ADJ、不是固定的、可能必须稍微高于或低于)输出、至少800mA 的输出电流和可调频率。

谢谢、

安托万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AntoineGP:

    看起来可调节版本的输出电压低于5V、建议使用(5.0)型号、输出电压高于5V。 如果查看产品页面、您可以在下拉菜单中选择(5.0)版本。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您是对的、在产品页面上它可以正常工作。

    此致、  

    Antoine