This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:更改 BQ2512x 系列的默认值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830485/bq25125-changing-the-default-value-of-the-bq2512x-family

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件:TPS61099

您好!

我想知道是否有一种方法可以将默认 DC/DC 输出设置为3.0V... 该系列器件具有我所需的一切、但 我需要它在加电时能够以@ 3.0V 的电压运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    BQ2512x 系列目前没有具有3V DCDC 的器件。 除了 BQ2512x、请查看 TPS61099升压转换器。 您能告诉我您需要3V 电压轨的用途是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望将 SYS 输出用作器件的主电源轨... 我的 MCU 是 NFS52310、虽然它可以在1.8V 下运行、但我有几个其他器件在3.0V 下运行(RGB LED 和驱动器)... 您是否认为 LDO 可以驱动 RGB LED (Wurth 器件型号150044M155260)和驱动器(动能器件型号 KTD 2026)、粗略计算结果应低于100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要负载低于100mA、LDO 就应该正常。 您可以通过 DCDC 为 MCU 供电、并在启动后调整 LDO 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 我将记住这一点