This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:在 BMS 上使用 Bq76930而不是 Bq76940

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940, BQ76930, BQ76940EVM, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851328/bq76930-using-bq76930-instead-of-the-bq76940-on-the-bms

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76940BQ76940EVM

您好!

我已经拥有具有 BQ76940和 BQ78350的 BMS、支持多达15节串联电池。 它工作得非常好。 BU 现在、我需要7节锂离子电池组的 BMS。 我想为它使用相同的 BMS。 如您所知、Bq76940和 Bq76930在相同的引脚中具有相同的功能。 是否可以通过匹配 BMS 板上的引脚来将 bq7940替换为 bq76930?  如果是、是否有任何建议可供我这么做?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、
    很高兴听到您对 BQ78350和 BQ76940的当前设置感到满意、并希望为7s 电池组创建另一个系统。
    我们目前不在办公室、但我们的一位工程师将在我们返回时返回给您。
    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    是的、BQ76940和 BQ76930上的引脚间距相同、您可以在 BQ76940的模式上安装 BQ76930、引脚匹配。  对齐引脚1。 在 BQ76930EVM 上使用此方法、它与 BQ76940EVM 共享同一个板。  请参阅 EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/slvu925。   

    为了减少电池节数、您可以根据需要选择性地填充0欧姆电阻器以使 VCn 引脚短路。 连接到所需的输入端子。  如果您具有外部平衡、则可能需要将一些电池输入端子连接在一起以提供平衡电流路径。  有关  7节电池连接的示例、请参阅 www.ti.com/.../slua810图4和7、但请注意、首选 VC1电容器的数据表连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 这对我非常有用。

     是否可以在同一电路中使用 bq7693007 IC。 数据表显示该 IC 具有0x18 I2C 地址和3.3V LDO 电压。 I2C 地址无关紧要、但 LDO 电压是否有问题? 其 LDO 电压是否与 Bq78350 IC 兼容?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    由于 REGOUT 电压和 I2C 地址的原因、只有 BQ7693000和 BQ7693001适合与 BQ78350版本配合使用。   BQ78350器件不会使用 BQ7693007、并且可能会因3.3V 电压而损坏。