This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703正常

Guru**** 2556940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830594/bq25703a-bq25703-abnomal

器件型号:BQ25703A

你(们)好

1.当直流输入为11-13v 时,输出电压为12.23v;

    - VDD =VREG =6V

    - CELL_BATPRESZ =3.8V;

     - ILIM_HIZ = 2.8V;

2.调整5~11V 的输入时,输入电流保持跳跃,无法稳定。

以及"滴滴滴滴滴滴滴滴滴"的声音;

 3.调整 CELL_BATPRESZ 分压器、输出不变;

请建议如何进行故障排除。

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    当您将输入电压更改为5-11V 时、能否提供充电器的寄存器读数? 我怀疑您在不更改 VINDPM 阈值的情况下降低输入电压、从而导致输出电压下降或变得不稳定。  

    此外、CELL_BATPRESZ 电压仅在 VBUS 上施加输入电压时测量。 在运行期间更改电压不会立即更改充电电压或系统电压参数。

    此致、

    Joel H