This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:参考设计"SNVR323"对于3个隔离式电源、不同意 LM5017数据表?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784002/lm5017-reference-design-snvr323-for-3x-isolated-supplies-disagrees-with-lm5017-datasheet

器件型号:LM5017

您好!

我在此处查看 TI 隔离式电源参考设计:

http://www.ti.com/lit/df/snvr323/snvr323.pdf

并将其与 LM5017第19页的数据表进行比较( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5017.pdf )

有人能解释 R6、C7和 C6的功能吗? (在数据表 RR、Cr、CAC 中)

RR 和 Cr 是否在初级线圈上形成阻抗分压器、CAC 是否用于将该节点处的信号交流耦合到 FB 引脚? 如果是、CAC 在 Fsw 下的阻抗是否应低于 RR 和 Cr?  

数据表显示 CAC 的值是 Cr 的100倍、而参考设计显示 CCAC 的值比 Cr 低10倍

谢谢、

Vishaal Varahamurthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishaal、

    为了在 COT 转换器中实现稳定性、反馈纹波应与开关节点和电感器电流同相。 为了在3类控制中获得低纹波、"输出阻抗"是无 ESR 的电容式。 这将与电感器电流异相并导致不稳定。

    相反、3类控制使用 RR 和 Cr 来生成基本上表示电感器电流的三角电压波。 Rr 和 Cr 控制该三角波的振幅。 CAC 用于将该三角波与 FB 节点进行交流耦合。

    应用手册 SNVA776A 介绍了如何设计该网络。

    CAC 值在响应和稳定时间方面很重要。 如果 VOUT 发生变化、FB 上的电容越高、稳定下来的速度就越慢。 Cr 的值控制产生的纹波振幅、但 Rr 也是如此。 您必须考虑 Fsw 时的 Cr 阻抗、但这与反馈电阻器有关。

    如果您有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多