主题中讨论的其他器件: BQ78350、 BQ76940、 TIDA-010030
您好!
BQ76930是由电池组直接供电还是需要单独供电?
BQ78350是否可以由 BQ76930上的 REGOUT 引脚供电? 在这种情况下、BQ78350会在 BQ76930休眠时进入睡眠状态、对吧? BQ78350没有 REGOUT 引脚、在这种情况下如何为 MCU 供电?
是否建议使用单独的稳压器为 BQ78350和 MCU 供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
BQ76930是由电池组直接供电还是需要单独供电?
BQ78350是否可以由 BQ76930上的 REGOUT 引脚供电? 在这种情况下、BQ78350会在 BQ76930休眠时进入睡眠状态、对吧? BQ78350没有 REGOUT 引脚、在这种情况下如何为 MCU 供电?
是否建议使用单独的稳压器为 BQ78350和 MCU 供电?
您好!
BQ76930直接由电池组供电。 BQ78350 VCC 引脚应连接到 BQ76930的 REGOUT 引脚。 本视频有助于说明 BQ76930的原理图连接: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
如果电路板上还有 MCU、我建议使用单独的稳压器、以便在 BQ78350断电时 MCU 可以保持唤醒状态。
此致、
Matt
TIDA-010030是一种使用 BQ76940和由电压稳压器供电的 MCU 的参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-010030
BQ769x0的其他参考设计使用 REGOUT 引脚为控制器供电。
此致、
Matt