This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:无电感器或简化配置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36010, LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847015/lm36010-inductorless-or-simplified-configuration

器件型号:LM36010
主题中讨论的其他器件: LM36011

您好、E2E、

美好的一天!

是否可以使用 LM36010实现无电感器或简化配置?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

      是的、实际上您可以使用我们的 LM36011、这是一款不带电感器的线性 LED 驱动器、它只能在通过模式下工作。

      当然、您也可以在 直通模式下使用不带线的 LM36010。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

      推荐的解决方案如何? 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Franz