This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061或 UCC28070是否可用于电路设计以升压低直流电压?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28061, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830670/ucc28061-can-ucc28061-or-ucc28070-be-used-for-circuit-design-to-boost-low-dc-voltage

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28180

你好
我正在考虑将36V 直流电压升压至300V 的电路(3kW)。
我可以使用 UCC28061或 UCC28070吗?
如果无法使用这些器件、我建议使用替代 IC。
此外、请告诉我如何设计您建议的 IC。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCC28061将使用直流输入。  不过、这是一个转换模式控制器、因此我们不建议您将其用于如此高的功率级别(3kW)。

    UCC28070将不能与直流输入一同工作、这是因为 UCC28070的量化乘法器要求 VINAC 输入引脚检测过零以设定正确的乘法器电平。

    UCC28180是一款单相 CCM PFC 升压控制器、可与直流输入搭配使用、因为它不会监控输入。

    以下设计工具可帮助您将 UCC28180配置为此类配置工作。

    PSpice 模型: http://www.ti.com/lit/zip/slum423

    Excel 计算器: http://www.ti.com/lit/zip/sluc506 

    功率级设计器: http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、

    Eric