This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:OSC 引脚上的 VIH 和 VIL

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849536/tl7660-vih-and-vil-on-osc-pin

器件型号:TL7660

我想将 TL7660用作输入电压介于7V 和8V 之间的电压逆变器

在从外部源计时时、OSC 引脚上所需的摆幅是多少? 我想通过具有3.3V LVCMOS 输出的 FPGA 为其计时。

如果需要超过5V 的摆幅、我想知道您是否对合适的电平转换器有任何建议。 越小越好。 CD40109是我发现的唯一一款能够从3V 转换到8V 的器件、但它非常笨重。 基于 NMOS 晶体管的分立式逆变器是否是最佳选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    感谢您提出问题并考虑使用 TL7660。

    我正在与设计团队联系以回答此问题。 我很快会回来。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    要使用3.3V 的外部时钟运行 TL7600、应根据数据表使用以下电路。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garret。 我显然只是看了图片,没有阅读该段。。。