This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842A:内部基准电压的最小压差是多少

Guru**** 2584225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830564/uc2842a-what-is-the-dropout-voltage-of-internal-reference-voltage

器件型号:UC2842A

大家好、

我的客户想知道最小值是多少 可以将 VREF 保持在5V 输出的 VCC 电压?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    您需要一个典型的16V 电压来保证导通、并且内部稳压器将开始提供 Vref 电压。

    一旦 Vref 为高电平、Vcc 可在欠压故障开始前降至典型值10V。  

    在数据表的"欠压锁定"部分中提到了这一点。

    此致、

    区域